MENNEKES

Infos zu eMobility-Förderprogrammen

Ladeinfrastruktur-Förderung im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über Fördermöglichkeiten zum Aufbau von Ladeinfrastruktur im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereich. Da immer wieder neue Programme entstehen oder bestehende Programme auslaufen, empfehlen wir immer auch den Besuch der Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Wir haben hier für Sie folgende Themen aufbereitet:

  • Förderprogramm Laden im Mehrparteienhaus – Bundesförderung 
  • Förderprogramme für Firmen, Vereine und Kommunen
  • Landesspezifische und regionale Förderprogramme
  • Ladeinfrastruktur für Unternehmen und Kommunen (KfW 441)
  • Was ist der Unterschied zwischen Ladestation, Wallbox und Ladepunkt?

Förderung von Ladestationen in Mehrfamilienhäusern

Die Bundesregierung stellt 500 Mio. € bereit, um Ladeinfrastruktur in und an Mehrparteienhäusern massiv auszubauen. Ab dem 15. April 2026 können Anträge für die Förderung von bis zu 1.500 € pro AC-Ladepunkt gestellt werden. MENNEKES Wallboxen erfüllen die technischen Anforderungen des Programms an intelligente Steuerbarkeit, Netzdienlichkeit und ISO-15118-20-Umsetzung. Erfahren Sie hier, wie Sie mit AMTRON® Wallboxen von MENNEKES vom Förderprogramm profitieren.

Mehr zum Förderprogramm erfahren

Förderung von Wallboxen für Privatpersonen

Trotz Wegfall der bundesweiten Förderung können Privatpersonen 2026 weiterhin sparen: NRW, Baden‑Württemberg und zahlreiche Kommunen fördern private Ladepunkte mit attraktiven Zuschüssen. Wichtig: Viele Programme erfordern einen Antrag vor dem Kauf und den Betrieb mit erneuerbaren Energien. Informieren Sie sich jetzt über die besten regionalen Förderoptionen!

Private Wallbox-Förderung entdeckenPrivate E-Auto-Förderung entdecken

Landesspezifische und regionale Förderprogramme

In einigen Bundesländern werden Förderungen für Wallboxen bzw. Ladestationen angeboten. Da sich Förderungen immer wieder ändern, empfehlen wir den Besuch der Datenbank der Seite „Deutschland tankt Strom“.

In Berlin und in NRW sind derzeit Programme aktiv.

Ladestationen für Unternehmen und kommunale Organisationen

Für Unternehmen lohnt sich der Einstieg in die Elektromobilität mehr denn je: 2026 stehen vielseitige Förderprogramme für gewerbliche Ladeinfrastruktur bereit. Über die KfW können Betriebe Zuschüsse von bis zu 900 € pro Ladepunkt erhalten – inklusive förderfähiger Kosten wie Netzanschlüsse, Energiemanagement oder bauliche Maßnahmen.

Zudem unterstützen verschiedene Bundesländer und Kommunen den Ausbau mit Zuschüssen von bis zu 2.500 € pro Ladestation sowie geförderten Kreditprogrammen für nachhaltige Mobilität.

Begrifflichkeiten: Was ist der Unterschied zwischen Ladestation, Wallbox und Ladepunkt?

Wer sich mit den Richtlinien und Voraussetzungen zur Förderung beschäftigt, dem begegnen immer wieder verschiedene Begrifflichkeiten. Wir helfen Ihnen mit der Unterscheidung.

Ladestation

Hiermit werden unterschiedliche Arten von Lademöglichkeiten von Elektrofahrzeugen in einem Begriff zusammengefasst. Gemeint sind mit dem Begriff sowohl Ladesäulen (z. B. zum Aufstellen im Freien an öffentlichen Parkplätzen) als auch Wallboxen (z. B. zur Anbringung an Wänden im Privatbereich).

MENNEKES Ladesäulen im Überblick

Wallbox

Wallboxen werden zwar überwiegend im Privatbereich eingesetzt, eignen sich aber auch für den halböffentlichen (z. B. bei Unternehmen und Hotels) und öffentlichen Bereich (z. B. in öffentlichen Tiefgaragen). Wallboxen sind die sichere und schnelle Möglichkeit zum Laden von Elektrofahrzeugen und werden in den meisten Fällen wandseitig angebracht. Selbstverständlich können sie auch über geeignete Standfüße oder Standsäulen im Freien installiert werden. Die meisten Wallboxen sind für AC-Laden bis maximal 22 kW ausgelegt. DC-Ladelösungen sind um ein Vielfaches teurer und ergeben nur dann Sinn, wenn Fahrzeuge sehr schnell geladen werden sollen. In der Regel stehen Fahrzeuge, z. B. im Heimbereich, über mehrere Stunden an einem Platz und benötigen entsprechend keine höheren Ladeleistungen. Zu beachten ist, dass 11-kW-Wallboxen beim Energieversorger angemeldet werden müssen. 22-kW-Wallboxen müssen sogar über einen Antrag beim Versorger genehmigt werden.

MENNEKES Wallbox entdecken

Ladepunkt

Mit Ladepunkt ist der Anschluss für ein Elektroauto an einer Ladestation gemeint. Die Anzahl der Ladepunkte bestimmt, wie viele Kabel und Steckdosen verfügbar sind bzw. wie viele Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Ladesäulen verfügen in der Regel über 2 Ladepunkte, Wallboxen über einen.