POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Ja - in dem Fall kann zum Beispiel eine seperate Steuereinheit von VECTOR eingesetzt werden: https://www.vector.com/int/en/products/products-a-z/hardware/vector-controllers
Über einen Typ 2 Stecker ist das DC-Laden mit Gleichstrom nicht erlaubt, da die Kommunikation (ISO 15118) eine viel höhere Sicherheit benötigt. DC-Laden ist nur nach dem CCS Standard IESC 62196-3 möglich.
Nein, das waren wir selbstverständlich nicht.
Lassen Sie dem Kunden die Wahl. Ggf. muss er die Camping-Steckdose nachrüsten, ist damit aber sicherer (Anschluss und Absicherung durch Elektriker) und schneller.
Konfektionierte Lösung 32541:
Links: weiße LED
Rechts: rot/grün
ansteuerbar
Nicht Konfektionierte Lösung 32511:
Links: rot/grün/blau
Rechts: rot/grün/blau
ansteuerbar
Spannung:
Grundsätzlich sollte die LED mit einem Rechtecksignal (Helligkeit) angesteuert werden. Dies kann auch mit 12 Volt erfolgen, allerdings darf dann die Gesamtleistung, die sich bei 5 Volt ergibt, nicht überschritten werden (Duty-Cycle beachten). Während der Pausen zur Ansteuerung der LEDs ist der Temperaturfühler auszulesen, da sonst ein Masseversatz entsteht.
Aktuator:
Ansteuerung zwingend über H-Brücke, da sonst ein Zurückfahren beim Abschalten erfolgt!
Dafür sind unsere Rechtsabteilung und der zuständige Geschäftsführer verantwortlich.
Verantwortlich für die Einhaltung der Schieflast eines Ladekabels ist der Errichter der Produktlösung, also die Elektrofachkraft. Das Kabel ist nur das Mittel zum Laden. Über die Widerstandkodierung im Kabel wird sichergestellt, dass nicht mehr Strom übertragen werden kann als für den Zweck, für den das Kabel ausgelegt wurde.
Hierzu gibt es keine genauen Vorgaben. Wenn Sie ein Ladekabel mit CEE-Stecker beziehen, funktioniert das Laden des E-Fahrzeugs um 23 Prozent schneller ( 2 A mehr) als mit dem SCHUKO®-Stecker.
Ein 5 x 2,5mm² Ladekabel für 11 kW hat einen Leitungsdurchmesser von 13,6mm, der kleinste Biegeradius ist 6 x vor genanntem Durchmesser - das macht somit 8,15 cm. Eine Spule hat damit den Durchmesser von 2 x Radius. 16,3 cm ist die kleinst mögliche Spule, die gewickelt werden darf.
Ein 5 x 6mm² Ladekabel für 22 kW hat einen Leitungsdurchmesser von 17,4mm, der kleinste Biegeradius ist 6x vor genanntem Durchmesser - das macht somit 10,44 cm. Eine Spule hat damit den Durchmesser von 2 x Radius. 21 cm ist die kleinst mögliche Spule, die gewickelt werden darf.
Unsere Kupplung ist für 10.000 Vorgänge in ca. > 3 Jahren bei 10 Ladevorgängen am Tag ausgelegt.