Choose your country
MENNEKES

News

Engagement für die Region gewürdigt – Paulinus Pauly zum Botschafter des Erzgebirges berufen

Seit 23. August 2019 ist Paulinus Pauly, Geschäftsführer von MENNEKES Sachsen, Botschafter des Erzgebirges

Eine Person lehnt sich an eine Wand
Paulinus Pauly, Geschäftsführer von MENNEKES Sachsen, ist seit August neuer Botschafter des Erzgebirges

Im Rahmen der „Summer Lounge der Wirtschaft“ in Schneeberg würdigte Frank Vogel, Landrat des Erzgebirgskreises, ihn unter Anwesenheit von Ministerpräsident Michael Kretschmer offiziell als engagierten Fürsprecher der Region. Unter dem Motto „Glück auf, Botschafter des Erzgebirges“ repräsentieren seit rund 10 Jahren führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport „ihre“ Region auch überregional. Paulinus Pauly darf sich jetzt in diese Gesellschaft der insgesamt 121 Erzgebirgsbotschafter einreihen.

Paulinus Pauly verbindet verschiedene Welten miteinander. 1968 in Düsseldorf geboren und im Sauerland aufgewachsen, ist er seit 2007 als Geschäftsführer der MENNEKES Elektrotechnik Sachsen GmbH tätig. Mit besonderem Engagement unterstützt er – wie das gesamte Unternehmen MENNEKES – die Entwicklung des Erzgebirges als Wirtschaftsstandort und als lebenswerte Region. „Ich bin sehr stolz auf diesen Titel und arbeite sehr gern mit den Menschen in der Region zusammen. Es ist mein persönlicher Anspruch der Auszeichnung auch gerecht zu werden“, so Paulinus Pauly über seine Nominierung.

MENNEKES Sachsen – ehemals Technoplast – gehört seit 1995 zur MENNEKES-Gruppe. Seitdem wurde im großen Stil in den Standort investiert. Nach dem Bau einer 2.500 m² großen Produktionshalle in 2009 und eines vollautomatischen Hochregallagers entsteht derzeit ein Neubau, um die Herstellung von Ladelösungen für E-Mobilität zu erweitern. MENNEKES Sachsen ist einer der führenden Arbeitgeber der Region, bei dem die Ausbildung von Nachwuchstalenten und die Verantwortung für die Mitarbeiter einen hohen Stellenwert haben. Auch sportlich ist das Unternehmen regional engagiert: Seit 2016 unterstützt MENNEKES als Sponsor den FC Erzgebirge Aue.