Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Ladesäulen auf einem Firmenparkplatz

GEIG

GEIG – das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz im Überblick

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) sieht für Wohngebäude und Nichtwohngebäude in abgestufter Form die Errichtung von Ladepunkten und die Vorrüstung mit Ladeund Leitungsinfrastruktur vor. Am 25. März 2021 ist das Bundesgesetz GEIG in Kraft getreten. Für Neubauten, Renovierungen und Bestandsbauten gibt es unterschiedliche Vorgaben. Um die Kosten für Bau-Auftrageberinnen und -Auftraggeber sowie Eigentümerinnen und Eigentümer im Rahmen zu halten, enthält das GEIG Ausnahmen und berücksichtigt unterschiedliche Gebäudekategorien.

Was ist das GEIG und für wen gilt es?

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) ist relevant für Unternehmerinnen und Unternehmer, Bau-Auftraggeberinnen und -Auftraggeber, Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Architektinnen und Architekten. Alle an einem Neubau oder einer größeren Gebäudesanierung Beteiligten sollten die gesetzlichen Vorgaben für Ladeinfrastruktur und Leitungsinfrastruktur kennen. Das Ladeinfrastruktur-Gesetz unterscheidet grundsätzlich zwischen Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden. Daneben differenziert das GEIG zwischen Neubauten, größeren Renovierungen und Bestandsgebäuden.

GEIG-Pflichten auf einen Blick: Ladeinfrastruktur für Neubau, Renovierung und Bestand

GEIG-Vorgaben für Wohngebäude

Besitzen Neubauten 5 Stellplätze oder mehr, muss jeder Stellplatz mit einer Leitungsinfrastruktur ausgestattet werden. Wird ein Wohngebäude mit mehr als 10 Stellplätzen renoviert, besteht ebenfalls die Pflicht zur Installation einer Leitungsinfrastruktur, die alle Stellplätze umfasst. Eine größere Renovierung liegt nach dem GEIG vor, wenn mehr als 25 % der Gebäudehülle in die Sanierung einbezogen wird.

GEIG-Vorgaben für Nichtwohngebäude

In Neubauten mit mehr als 6 Stellplätzen ist jeder dritte Stellplatz in die Leitungsinfrastruktur einzubeziehen und es ist mindestens ein Ladepunkt zu installieren. Steht für ein Nichtwohngebäude mit mehr als 10 Stellplätzen eine größere Renovierung an, ist jeder fünfte Stellplatz mit einer Leitungsinfrastruktur auszustatten und mindestens ein Ladepunkt zu errichten. Nicht zum Wohnen genutzte Bestandsbauten mit mehr als 20 Stellplätzen müssen seit dem 01. Januar 2025 mindestens einen Ladepunkt vorhalten.

Verschärfung des GEIG ab 2027

DIe neue EU-Richtlinie EPBD soll den Ausbau der Ladeinfrastruktur beschleunigen. Bis 2027 werden diese EU-Vorgaben auch in das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz einfließen.


GEIG ab 2027 für Wohngebäude

Neubauten brauchen ab 2027 schon bei mehr als 3 Stellplätzen eine Leitungsinfrastruktur und müssen mindestens einen Ladepunkt besitzen. Jeder zweite Stellplatz ist zudem mit einer Vorverkabelung auszustatten. Bis auf die Pflicht zur Errichtung des Ladepunktes gilt diese Verschärfung auch für größere Renovierungen von Wohngebäuden.


GEIG ab 2027 für Nichtwohngebäude

Bei als Nichtwohngebäude genutzten Neubauten und größeren Renovierungsvorhaben kommt das GEIG zukünftig schon bei mehr als 5 Stellplätzen zur Anwendung. Neben der Installation einer Leitungsinfrastruktur ist jeder zweite Stellplatz mit einer Vorverkabelung auszustatten. Mindestens einer von 5 Stellplätzen muss einen Ladepunkt vorweisen. Bei Bürogebäuden mit mehr als 5 Stellplätzen ist jeder zweite Stellplatz mit einem Ladepunkt auszustatten. Für Bestandsbauten mit mehr als 20 Stellplätzen lässt sich ab 2027 unter 2 Optionen wählen: Die Hälfte aller Stellplätze in eine Leitungsinfrastruktur einbinden oder jeden zehnten Stellplatz mit einem Ladepunkt versehen.

Ladeinfrastruktur und Leitungsinfrastruktur – das sind die Unterschiede

Das GEIG unterscheidet netztechnisch 2 Varianten:

Ladeinfrastruktur

  • Beinhaltet alle elektrotechnischen Verbindungen, die für Installation, Betrieb und Steuerung der Ladepunkte vorhanden sein müssen.
  • Die Ladeinfrastruktur schließt Lademanagement und Ladestationen ein.
  • Jede Ladestation innerhalb einer Ladeinfrastruktur kann mehrere Ladepunkte aufweisen.

Leitungsinfrastruktur

  • Umfasst alle Vorrichtungen, die für die Verlegung von Elektro- und Datenleitungen in Gebäuden erforderlich sind.
  • Dies umfasst neben Leerrohren und Kabelschutzrohren auch den notwendigen Platz für Zähler und Messsysteme für das Lademanagement.
  • Die Leitungsinfrastruktur lässt sich mit einer Vorverkabelung aufwerten.

Wer prüft die Einhaltung des GEIG?

Die Einhaltung des GEIG wird von den zuständigen Bauaufsichtsbehörden der Bundesländer sowie weiteren Verwaltungsbehörden wie den Bezirksregierungen kontrolliert. Bauanträge, Dokumentationen und Nachweise müssen den Anforderungen des GEIG entsprechen.

Was sind die Konsequenzen bei Nichteinhaltung des Gesetzes?

Bei Nichteinhaltung der Gesetzesvorgaben können Bußgelder bis zu einer Höhe von 10.000 Euro verhängt werden.

Wie fördert das GEIG die Elektromobilität?

Der Gesetzgeber will mit dem GEIG den Ausbau der Leitungs- und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im Gebäudebereich beschleunigen. Ziel ist es, im Zuge der Mobilitätswende das Laden von Elektroautos zu Hause und am Arbeitsplatz zu erleichtern. Auf diese Weise soll das GEIG E-Mobilität fördern und zu einer breiteren Akzeptanz von Elektroautos beitragen.

MENNEKES – Ihr Partner für die Umsetzung des GEIG

Setzen Sie für die erfolgreiche Umsetzung der Anforderungen im GEIG auf einen erfahrenen und kompetenten Partner. MENNEKES stellt als einer der führenden Anbieter im Bereich Elektromobilität eine technisch hochwertige und wirtschaftlich optimale Umgestaltung Ihrer Stellplätze sicher. Wir beraten Sie gern zu einer zukunftssicheren und auf Ihr Gebäude zugeschnittenen Lade- und Leitungsinfrastruktur.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Ladestationen für große Wohnkomplexe

Mit MENNEKES Ladelösungen können Mieter bequem zu Hause ihr E-Auto laden. So bieten Sie Ihren Mietern einen echten Mehrwert, sichern sich langfristige Mietverhältnisse und sind mit Ihrer Immobilie für alle Anforderungen der Zukunft bestens ausgerüstet.

Ladelösungen für Großvermieter
Weitere Informationen

Bidirektionales Laden - E-Auto laden und als Stromspeicher nutzen

Erfahren Sie, wie bidirektionales Laden E-Autos in mobile Stromspeicher verwandelt. Welche E-Autos und Wallboxen bieten diese Zukunftstechnologie für Energieautarkie und Netzstabilisierung?

Bidirektionales Laden

Ladepunktkennzeichnung

Ladesäulen müssen einheitlich gekennzeichnet werden, damit Fahrer von E-Autos einfach feststellen können, ob ihr Ladekabel am Ladepunkt eingesteckt werden kann. Finden Sie hier alle Informationen zur Kennzeichnung von Ladepunkten.

Ladepunktkennzeichnung – jetzt mehr erfahren!

Ad-hoc-Laden AFIR-konform

In diesem Ratgeber finden Betreiber von Ladestationen alle Infos darüber, was in den neuen europäischen Anforderungen aus der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) zum Ad-hoc Zahlen an öffentlich zugänglichen Ladepunkten gefordert ist und seit dem 13. April 2024 umgesetzt werden muss.

Alle Infos zu AFIR

Flotte elektrifizieren – so geht's

Eine E-Flotte bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen. Welche das sind, wie E-Autos in die Flotte integriert werden können und alles rund um die passende Ladelösungen fasst unser Ratgeber-Artikel zusammen.

Mehr über E-Flotte erfahren