Choose your country
MENNEKES

Ratgeber eMobility

Wissen für Elektrofachkräfte

Wir unterstützen Sie als Installateur oder Planer bei der Planung, Installation und Wartung von Ladeinfrastruktur. Ob Sie eine Wallbox bei einem Einfamilienhaus anschließen oder einen Parkplatz mit Ladesäulen planen und umsetzen – bei uns finden Sie die passenden Informationen.

Ad-hoc-Laden AFIR-konform

In diesem Ratgeber finden Betreiber von Ladestationen alle Infos darüber, was in den neuen europäischen Anforderungen aus der Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) zum Ad-hoc Zahlen an öffentlich zugänglichen Ladepunkten gefordert ist und seit dem 13. April 2024 umgesetzt werden muss.

Alle Infos zu AFIR

Ladepunktkennzeichnung

Ladesäulen müssen einheitlich gekennzeichnet werden, damit Fahrer von E-Autos einfach feststellen können, ob ihr Ladekabel am Ladepunkt eingesteckt werden kann. Finden Sie hier alle Informationen zur Kennzeichnung von Ladepunkten.

Ladepunktkennzeichnung – jetzt mehr erfahren!

Zukunftssichere Ladestandards

Was es mit der ISO 15118 auf sich hat, welche Elektroautos von der Norm unterstützt werden, welche Technologie dahintersteckt und was "Plug & Charge" bedeutet – all das erfahren Sie hier.

Alle Infos zu zukunftssicheren Ladestandards

Bidirektionales Laden - E-Auto laden und als Stromspeicher nutzen

Erfahren Sie, wie bidirektionales Laden E-Autos in mobile Stromspeicher verwandelt. Welche E-Autos und Wallboxen bieten diese Zukunftstechnologie für Energieautarkie und Netzstabilisierung?

Bidirektionales Laden

Wallbox in Tiefgarage

Trotz aller Vorteile für die Umwelt und den Klimaschutz – wegen der vermeintlichen Brandgefahr sehen manche Hauseigentümer E-Autos und Ladestationen in ihren Tiefgaragen eher kritisch. Dabei sind Elektroautos genauso sicher wie alle Fahrzeuge, die in Deutschland zugelassen sind. Sie brennen nicht häufiger als Verbrenner und sind bei einem Brand auch nicht gefährlicher. Was sind also die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Installation von Wallboxen in Tiefgaragen?

Wallbox in Tiefgarage

Jetzt THG-Prämie sichern!

MENNEKES macht es Ihnen einfach sich die THG-Prämie zu sichern. Durch den Verkauf ihrer THG-Quote können Sie eine Prämie von mehreren Hundert Euro im Jahr bekommen und so Ihre Ladestation finanzieren.

THG-Prämie direkt über MENNEKES beantragen

Wallbox kaufen

Der Kauf einer Wallbox bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Während das Auto zu Hause in der Garage oder auf dem eigenen Stellplatz steht, können Sie bequem kostengünstig laden und mit voller Batterie die täglichen Fahrten antreten. Erfahren Sie hier, was Sie vor dem Kauf beachten sollten und wo Sie eine MENNEKES Wallbox kaufen können.

Wallbox kaufen

Barrierefreies Laden

Eine barrierefreie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bietet zahlreiche Vorteile. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können ihre Fahrzeuge selbstständig und ohne fremde Hilfe aufladen, was die gleichberechtigte Teilhabe am sozialen und wirtschaftlichen Leben fördert. Erfahren Sie hier, was Sie über barrierefreies Laden wissen sollten und wie Sie von einer inklusiven Ladeinfrastruktur profitieren können.

Alle Infos zum barrierefreien Laden

Prüfung von Wallboxen und Ladesäulen

Regelmäßige Prüfungen sind unverzichtbar für eine sichere und langlebige Ladeinfrastruktur. Sie erkennen frühzeitig Sicherheitsrisiken, erfüllen gesetzliche Vorgaben und schützen Nutzer. MENNEKES unterstützt Betreiber mit normgerechten Prüfungen für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Prüfung Ladeinfrastruktur

GEIG: Gesetz für zukunftssichere Immobilien

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) regelt Anforderungen für die Ladeinfrastruktur an Immobilien. Alles, was Sie jetzt zum GEIG und zukünftigen Voraussetzungen wissen müssen, erfahren Sie in unserem Ratgeber-Artikel.

Mehr über das GEIG erfahren

Flotte elektrifizieren – so geht's

Eine E-Flotte bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen. Welche das sind, wie E-Autos in die Flotte integriert werden können und alles rund um die passende Ladelösungen fasst unser Ratgeber-Artikel zusammen.

Mehr über E-Flotte erfahren