Choose your country
MENNEKES

THG-Bonus sichern

THG-Prämie beantragen und Zuschuss fürs E-Auto erhalten

Nutzen Sie jetzt die Chance! Beantragen Sie Ihre THG Prämie in nur drei einfachen Schritten und sichern Sie sich eine schrittweise Erhöhung der Quote bis 2030!

Was ist die THG-Prämie?

Die THG-Prämie ist eine Unterstützung, die Haltern eines Elektroautos jedes Jahr zusätzliches Geld einbringt. Das Kürzel THG steht für Treibhausgasminderungsquote. Die Höhe der THG Prämie hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann sich jährlich ändern. Mit Schwankungen ist daher zu rechnen. Die gute Nachricht: Für Privatpersonen bleiben die Erlöse aus der THG Prämie seit 2022 unabhängig von der Höhe steuerfrei.

E-Auto-Halter können die THG-Prämie fürs E-Auto beantragen, indem sie die CO2-Einsparungen ihres umweltfreundlichen Fahrzeugs beim Umweltbundesamt geltend machen und auf die THG-Quote anrechnen lassen. Bei MENNEKES ist das jetzt in nur drei Schritten möglich.

Die Abwicklung des Antrags erfolgt über einen Zwischenhändler, der die Zertifikate von Antragstellern bündelt und als Paket an Mineralölunternehmen verkauft. Durch den Ankauf können Konzerne die Vorgaben des Gesetzgebers leichter erfüllen und den Anteil erneuerbarer Energien im Vertriebsmix auf das geforderte Maß aufstocken.

Wie beantrage ich die THG-Prämie?

Zunächst ist zu prüfen, ob das Fahrzeug antragsberechtigt ist. Kernvoraussetzungen sind eine Versicherungspflicht und ein rein elektrischer Antrieb.

Ist der Halter korrekt im Fahrzeugschein eingetragen? Dies ist eine Voraussetzung für die Zuteilung und Auszahlung der Prämie. 

Als erstes müssen Sie Ihr E-Auto bei uns auf der Webseite (siehe unten) registrieren und den Fahrzeugschein hochladen. Ihre Daten werden an unseren Kooperationspartner Elektrovorteil übermittelt. Dieser bündelt die Anträge der Kunden und bietet diese als Quoten-Paket Mineralölunternehmen zum Kauf an. Da jeder Antrag vom Bundesumweltamt geprüft wird und die Nachfrage aktuell hoch ist, findet eine Auszahlung der THG-Prämie nach circa 5-6 Monaten statt.

Die THG-Prämie ist nicht nur für E-Autobesitzer interessant – auch Betreiber von öffentlichen Ladestationen können davon profitieren. So können Sie jährlich eine attraktive Prämie erhalten und gleichzeitig zum Klimaschutz beitragen:

 

1. Registrierung auf der Webseite von Elektrovorteil

Als MENNEKES ativo-Standortpatner müssen Sie sich bitte zunächst bei unserem Partner Elektrovorteil registrieren, um den Service der THG-Prämie zu nutzen. Rufen Sie dazu bitte die Webseite https://elektrovorteil.de/register auf und folgen Sie den Schritten. Im Anschluss erhalten Sie eine automatische E-Mail mit der Bitte Ihren Account zu bestätigen.

2. Kontodaten für die Auszahlungen der THG-Prämie hinterlegen.

Nach erfolgreicher Registrierung, können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten auf der Webseite unseres Partners Elektrovorteil einloggen. Im nächsten Schritt hinterlegen Sie bitte unter https://elektrovorteil.de/profile/bank, zwecks Auszahlung der THG-Prämie, Ihre Daten.

3. Einreichen der ativo Zugangsdaten für den automatischen Datentransfer

Die Lademengen Ihrer öffentlichen Ladestationen können automatisch, zwecks THG-Quotenhandel, aus ativo an unseren Partner Elektrovorteil übertragen werden. Bitte hinterlegen Sie Ihre ativo Zugangsdaten unter https://elektrovorteil.de/connected_services/ativo, um den automatischen Datentransfer zu aktivieren. Nachdem Sie Ihren ativo Username und Ihr ativo Passwort eingereicht haben, wird die linke Schaltfläche automatisch von inaktiv auf aktiv geändert und Ihre Lademengen zum Beginn jedes Monats automatisch übertragen.

4. Ersten Datentransfer manuell starten.

Bitte führen Sie den ersten Datentransfer manuell durch, um die Datenübertragung zu überprüfen. Öffnen Sie dazu bitte den Link https://elektrovorteil.de/connected_services/ativo und tragen Sie den Zeitraum des Datentransfers ein. Wählen Sie bitte den Zeitraum „von 01.01. bis heute“ und klicken Sie auf Einreichen. Unter https://elektrovorteil.de/charging_stations können Sie den Datentransfer überprüfen. In der Tabelle stehen nun alle Ihre, für die THG-Prämie berechtigten Ladevorgänge.

Wer kann die THG-Prämie beantragen?

Die THG-Prämie kann von Haltern rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge beantragt werden. Das Fahrzeug muss nicht im Besitz des Halters sein, sondern kann auch finanziert, geleast oder ein Dienstwagen sein. Antragsberechtigte Fahrzeugkategorien sind Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Busse und versicherungspflichtige Zweiräder.

Für Hybridfahrzeuge kann keine THG Prämie beantragt werden, unabhängig von der technischen Auslegung eines Hybridfahrzeugs. Eine Zuteilung der THG-Prämie erfolgt auch für gewerblich genutzte Fahrzeuge und Firmenflotten, sofern die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn Sie Ihre Wallbox öffentlich zugänglich machen und als Ladepunkt in der Ladekarte der Bundesnetzagentur eintragen lassen, können Sie auch eine THG Prämie für die Wallbox beantragen. Soll der Strom aus der Wallbox an andere Nutzer verkauft werden, setzt dies jedoch einen Auftritt als kommerzieller Anbieter sowie ein Mess- und Abrechnungssystem nach dem deutschen Eichgesetz voraus. Dieser hohe technische und organisatorische Aufwand lässt sich durch eine kostenlose Abgabe des Ladestroms an Fremdnutzer und den Verzicht auf Authentifizierung umgehen.
 

Tipps zur Beantragung der THG Prämie

  • Prüfen Sie, ob Ihr Elektroauto oder Elektrozweirad die Voraussetzungen für die THG Prämie erfüllt und ob Sie als Fahrzeughalter im Fahrzeugschein eingetragen sind.
  • Beim THG Prämie beantragen auf die Antragsfrist achten. Diese hat sich für Fahrzeuge geändert. Jetzt können Sie dies nur noch bis zum 10. November des jeweiligen Jahres tun. Das bedeutet, dass alle Anträge die vom 16. November 2025 bis zum 31. Dezember 2025 beim Umweltbundesamt eingehen, erst im Folgejahr ausgezahlt werden. Bei der Prämie für Ladestrom gilt die Frist bis zum 31.01.

Welche Nachweise braucht man zur Beantragung der THG Prämie?

Mit dem Hochladen des Fahrzeugscheins - der Zulassungsbescheinigung Teil 1 - erbringt der Antragsteller bereits zwei wichtige Nachweise.

  1. Der Fahrzeugschein belegt, dass es sich um ein versicherungspflichtiges Elektrofahrzeug mit reinem Batterie- oder Brennstoffzellenantrieb handelt. Für elektrische Leichtkraftfahrzeuge, Elektroroller und S-Pedelecs, die von der Versicherungspflicht befreit sind, lässt sich keine THG Prämie beantragen. Dies lässt sich auch nicht mehr durch eine freiwillige Versicherung umgehen.
  2. Der Fahrzeugschein weist den Halter des Fahrzeugs nach, denn nur der Fahrzeughalter kann die THG Prämie beantragen.

Weitere im Antragsformular zu machende Angaben betreffen Person und Anschrift des Fahrzeughalters sowie eine Bankverbindung zwecks Überweisung der THG Prämie.

Wie hoch ist die THG Prämie?

Die konkrete Höhe der THG-Quote in Deutschland wird im Rahmen des Nationalen Emissionshandelssystems (nEHS) festgelegt. Aktuell beträgt die Quote 6 Prozent und wird in den kommenden Jahren schrittweise auf 25 Prozent im Jahr 2030 erhöht. In der nachfolgenden Übersicht sehen Sie die THG-Prämie für die einzelnen Fahrzeugklassen. 

Die Höhe der THG-Prämie hängt von verschiedenen Faktoren ab:

  • Wenn der Anteil erneuerbarer Energien wie Sonne oder Wind zur Erzeugung von Ladestrom Bundesweit steigt, hat dies einen positiven Einfluss auf die Prämie. Umgekehrt drückt ein hoher Anteil fossiler Energieträger den Marktpreis.
  • Mineralölunternehmen müssen in den kommenden Jahren einen wachsenden Anteil ihres Portfolios aus erneuerbaren Quellen decken. Dies wird voraussichtlich zu einer steigenden Nachfrage nach Zertifikaten und potenziell höheren THG-Prämien führen.
  • Je mehr Elektroautos auf den Straßen fahren, desto größer wird das Angebot an THG-Quoten. Das könnte sich wiederum dämpfend auf die THG-Prämien auswirken.

Wie schnell wird die THG Prämie ausgezahlt?

Da jeder Antrag vom Bundesumweltamt geprüft wird und die Nachfrage aktuell hoch ist, erfolgt die Auzahlung durch unseren Kooperationspartner etwa innerhalb von 5-6 Monaten. Die Auszahlung der THG-Prämie kann jedoch je nach Anbieter und Auszahlungsmodalität variieren.

 

Wie lange gibt es noch die THG Prämie?

Der Gesetzgeber hat die THG-Prämie zunächst bis zum Jahr 2030 festgeschrieben. Die THG-Quote steigt Jahr für Jahr an, von ursprünglich 6% im Jahr 2021 auf 25% im Jahr 2030. Dies erhöht die Nachfrage nach THG-Zertifikaten und lässt in den nächsten Jahren wieder auf lukrative THG-Prämien hoffen. Wie es nach 2030 weitergeht, ist noch unsicher und von vielen Entwicklungen abhängig.
 

Wie wechselt man den THG Prämienanbieter?

Wer sich nur für ein Jahr an seinen THG Anbieter bindet, hat es mit dem Anbieterwechsel leicht. Eine Kündigung ist überflüssig. Im neuen Vertragsjahr lässt sich ein anderer Vertragspartner wählen, um von der THG Prämie mit den besten Konditionen zu profitieren. Bei einem Vertragszeitraum von zwei oder drei Jahren ist ein Wechsel zu einem anderen THG Prämienanbieter erst nach Ablauf des gesamten Vertragszeitraums möglich. Wurde eine Zusage zur Höhe der THG Prämie gemacht, bezieht sich diese in Langzeitverträgen nur auf das erste Vertragsjahr - auch das sollten Antragsteller im Auge behalten.
 

Muss man Ökostrom laden, um die THG Prämie zu erhalten?

Um die THG-Prämie zu erhalten, ist es nicht erforderlich, das Elektroauto mit Ökostrom zu laden. Es können uneingeschränkt alle Ladevorrichtungen genutzt werden, um Strom aus jeder beliebigen Quelle zu beziehen.

Was ist die THG-Quote?

Die THG-Quote (Treibhausgas-Quote) ist ein Instrument zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, das in einigen Ländern, darunter Deutschland, eingeführt wurde. Sie schreibt vor, dass Hersteller und Importeure von Kraftstoffen und Energieträgern einen bestimmten Anteil an erneuerbaren Energien in ihren Produkten nachweisen müssen.

FAQs zur THG-Prämie

Muss man die THG-Prämie jedes Jahr neu beantragen?

Ja, die Prämie muss jedes Jahr neu beantragt werden, es kann aber eine automatische Verlängerung eingestellt werden. So findet ein weiterer Antrag autoatisch statt. Nach der Registrierung über unsere Webseite werden Sie jedes Jahr rechtszeitig an die anstehende Beantragung erinnert und müssen der Abwicklung durch Elektrovorteil nur noch zustimmen.

Kann man die THG-Prämie auch für ein Hybrid-Fahrzeug beantragen?

Nein, Hybrid-Fahrzeuge und Plug-In-Hybride sind von der THG-Prämie ausgeschlossen.