Choose your country
MENNEKES

MENNEKES eMobility-Gateway Professional+

Mit dem MENNEKES eMobility-Gateway auf Empfang bleiben!

Wer als Installateur Ladesysteme in Parkhäusern oder Tiefgaragen installiert, dort Ladestationen als Stadt- oder Energieversorger betreibt oder als Gewerbetreibender, Unternehmer oder Vermieter einen zusätzlichen Ladeservice anbieten möchte, kennt das Problem: kein Netz. Um Ladesysteme über ein Bezahlverfahren abzurechnen, müssen diese aber zum Beispiel via Mobilfunknetz mit einem übergeordneten Backend-System, wie etwa der „chargecloud“, verbunden sein und interagieren.

Wir haben DIE Lösung für Sie: Damit Tiefgaragen und Parkhäuser mit sicherem Mobilfunkempfang versorgt werden können, hat MENNEKES das eMobilty-Gateway als praktisches Zubehör für Ladestationen entwickelt. Das Gateway wird einfach im Außenbereich – z. B. an der Außenwand des Gebäudes, in dem die Ladeinfrastruktur errichtet ist – im Empfangsbereich des Mobilfunknetzes installiert und mit den jeweiligen Produkten vernetzt. Die Technik ist dabei durch ein abschließbares, witterungsbeständiges Gehäuse hervorragend geschützt.

eMobility-Gateway Professional+

MENNEKES Professional-Ladesysteme gut vernetzt

Das neue eMobility-Gateway Professional+ ist kompatibel mit allen Professional-Systemen von MENNEKES und komplettiert damit das Produktportfolio.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Sicherer Empfang in Gebäuden ohne oder mit schlechter Netzverbindung
  • Einfache Backendanbindung via Mobilfunk
  • Lokaler Zugriff auf Ladedaten und -statistiken via mobilem Endgerät dank integriertem WLAN
  • Gateway als Zeitserver bei Installation ohne lokale Internetverbindung
  • Robustes abschließbares Gehäuse aus AMELAN®
  • Anbindung von bis zu 50 Ladepunkten an ein Backend-System über eine SIM-Karte

Integrierter Mobilfunk-Router

WLAN-Zugriff auf Ladepunkte

Integrierte SIM-Karte

Allgemeine Backendanbindung via Mobilfunk

Wenn Ladesysteme in Bereichen ohne Mobilfunkempfang installiert sind, macht es keinen Sinn, dass die Mobilfunk-Antenne in die Ladestation integriert ist. Diese Antenne befindet sich stattdessen in einem separaten Gerät, dem MENNEKES eMobility-Gateway, das Sie flexibel in Außenbereichen mit gutem Mobilfunkempfang einsetzen können. Das Gateway dient als eine Art „Mittler“ und sorgt dafür, dass die Professional-Ladestation immer Empfang haben. Die Backenendanbindung – voreingestellt auf die Nutzung via chargecloud – erfolgt über eine SIM-Karte.

eMobility-Gateway als Zeitserver für Professional-Ladepunkte

Für einige Funktionen des Ladepunktes, z. B. das Verwalten von Ladestatistiken, wird eine valide (= gültige) Zeit benötigt, die sich die Professional-Ladesysteme i.d.R. über einen Zeitserver im Internet holen. Sollte keine Internetverbindung bestehen, bietet das eMobility-Gateway eine optimale Lösung: Es dient als Zeitserver, der den AMTRON® und AMEDIO® Professional-Geräten lokal eine valide Zeit zur Verfügung stellt. Übrigens: Neben den Professional-Geräten ist diese Funktion auch mit der MENNEKES Wallbox AMTRON® Charge Control nutzbar.

Gateway-Nutzung für WLAN-Zugriff auf Ladepunkte

Um auch lokal z. B. auf den eigenen Ladepunkt in einem Mehrfamilienhaus zugreifen zu können, lässt sich mit dem eMobility-Gateway ein WLAN-Netz im Bereich der Ladepunkte aufsetzen – ähnlich einem Router für zu Hause.

So kann sich der Mieter einfach via mobilem Endgerät in das WLAN einwählen und über die IP-Adresse auf das Webinterface und den Ladepunkt zugreifen. Mit der benutzerfreundlichen Weboberfläche lässt sich der Ladestatus bequem einsehen, außerdem können Ladestatistiken exportiert und zu Hause geladener Strom für den Dienstwagen mit dem Arbeitgeber abgerechnet werden. Wer statt eines Geräts aus der AMTRON® Professional-Reihe eine AMTRON® Charge Control-Wallbox nutzt, profitiert ebenfalls von dieser Funktion.