Choose your country
MENNEKES

So wird rechtssicher abgerechnet

Mitarbeiter laden ihren E-Firmenwagen zu Hause

Profitabel für Unternehmer

Der Boom der Elektromobilität birgt für Unternehmen und ihre Mitarbeiter viele Vorteile und Chancen. Mit dem Einsatz von Elektroautos als Dienstwagen leisten Sie Ihren Beitrag für weniger CO2-Ausstoß im Straßenverkehr. Aus Unternehmenssicht sprechen neben einem positiven, umweltfreundlichen Firmen-Image auch Förderungen für einen Einstieg in die Elektromobilität. 

Dienstwagenabrechnung für Unternehmen leicht gemacht

Immer mehr Unternehmen statten ihre Dienstwagenflotte mit Elektroautos aus. Eins von vier neu zugelassenen Autos in Deutschland sind zurzeit elektrisch. Außendienstmitarbeiter oder Mitarbeiter im Homeoffice, die eigene Dienstwagen haben, müssen diese auch zu Hause laden. Dafür hat MENNEKES ein attraktives Angebot aus professionellen Wallboxen für Dienstwagen und optionalem Abrechnungsservice im Programm, das die Abrechnung bzw. die Rückerstattung des zu Hause geladenen Stroms bequem und einfach ermöglicht.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten:

  • Eine pauschale monatliche Erstattung für den Arbeitnehmer – die Höhe der Pauschale richtet sich danach, ob es sich um ein rein elektrisches Fahrzeug oder ein Hybridfahrzeug handelt und ob bei der Firma eine zusätzliche Lademöglichkeit besteht.
  • Eine kilowattstundengenaue Abrechnung: Hier übernehmen Sie als Arbeitgeber exakt die Kosten, die dem Dienstwagenfahrer für das Laden seines Firmenwagens angefallen sind.

Beachten Sie bitte immer, dass der Dienstwagenfahrer für diese Modelle einen festzugewiesenen Stellplatz benötigt, wo nur der Dienstwagen geladen wird!

Fair und transparent – kilowattgenaue Rückerstattung der Stromkosten

Haben Sie sich für eine kilowattstundengenaue Rückerstattung des geladenen Stroms entschieden, haben Sie mit MENNEKES verschiedene Möglichkeiten: 

Die beim Dienstwagenfahrer installierte Wallbox wird mit einem gesonderten Zähler in der Hausinstallation abgerechnet. Diese Lösung ist aber sehr aufwändig in der Installation. 

Einfacher ist diese Lösung: Ein elektronischer Ladereport. Die drei Wallboxen AMTRON® 4Business 700AMTRON® 4You 500 und AMTRON® Professional bieten eine komfortable Lösung für eine kilowattstundengenaue Rückerstattung der aufgelaufenen Kosten. Sie haben die Wahl, ob Sie die zur Rückerstattung benötigten Daten manuell von Ihrem Arbeitnehmer oder automatisiert erhalten möchten! 

Firmenwagen mit Wallbox zu Hause abrechnen – manuelle Übermittlung der Ladeübersichten

Die Wallboxen AMTRON® 4You 500, AMTRON® 4Business 700 und AMTRON® Professional bieten komfortable Lösungen für eine kilowattstundengenaue Rückerstattung der aufgelaufenen Kosten. 

Der Mitarbeiter kann die Energiemengen, die für das Aufladen des Firmenfahrzeugs verbraucht wurden, an dem in der Ladeeinrichtung integrierten MID-zertifizierten Zähler ablesen und auch als elektronischen Ladereport gegenüber dem Arbeitgeber nachweisen. In Verbindung mit den bekannten Stromkosten des Mitarbeiters kann die Buchhaltung des Arbeitgebers die Rückerstattung vornehmen. Rechtliche Voraussetzung ist, dass der Stellplatz und die Wallbox 1:1 dem Dienstwagen dort zugeordnet sind und dort kein anderes Fahrzeug lädt! 

Komfortable Ladestromabrechnung mit MENNEKES ativo

Komfortabler als die händische Übermittlung von Ladestatistiken ist die Dienstwagenabrechnung mit MENNEKES ativo. Mit unserer Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo können Unternehmen die Abrechnung des daheim bei ihren Mitarbeitern mit AMTRON® 4Business 700 oder AMTRON® Professional geladenen Stroms komfortabel automatisiert gestalten. Sie erhalten einmal im Monat automatisch die Ladestatistiken aller Dienstwagenfahrer und können die Rückerstattung der Stromkosten gemäß Ihrer Dienstwagenrichtlinie durchführen. Das aufwändige händische Exportieren der Statistiken entfällt!

Mehr über MENNEKES ativo erfahren

Eichrechtskonformes Abrechnungskonzept

AMTRON® 4Business 700 und AMTRON® Professional Ladelösungen von MENNEKES bieten eine eichrechtskonforme Erfassung der Messdaten und ermöglichen so einen darauf basierenden professionellen Betrieb der Ladeinfrastruktur, sofern der Arbeitgeber auf diese Weise nachvollziehbare und rückverfolgbare Einzelwerte verlangt. Bei Nutzung eines eichrechtskonformen Gesamtsystems kann die Erstattung nach den jeweils für den Ladevorgang verbrauchten Kilowattstunden erfolgen. Der Vorteil – eine feste Zuordnung einer Wallbox zu nur einem Fahrzeug muss nicht gegeben sein! Alle AMTRON® 4Business 700- und AMTRON® Professional (+)-Geräte unterstützen eine Anbindung an das eMobility-Backend externer Dienstleister via OCPP, um diese Services zu ermöglichen.

Mehr zur Eichrechtskonformität

Produktauswahl