Choose your country
MENNEKES
Illustration mit vielen Fragezeichen-Symbolen

Fragen & Antworten

Fragen & Antworten

Hat MENNEKES auch schraubenlose Anschlusstechniken im Sortiment?

Selbstverständlich: Für Steckvorrichtungen in 16 und 32 bieten wir Ihnen die schraubenlose Schneid-Klemm-Anschlusstechnik SafeCONTACT. Hier müssen Sie die Leiter nicht mehr abisolieren oder vorbehandeln – was Ihnen mehr als die Hälfte der herkömmlichen Anschlusszeit und später Wartungsarbeiten spart. TwinCONTACT wiederum ist unsere schraubenlose Feder-Klemm-Anschlusstechnik für Wand- und Anbausteckdosen: Leiter abisolieren und einführen - fertig!

Wo kann ich meine Ansprechpartner bei MENNEKES finden?

Ihre MENNEKES-Ansprechpartner finden Sie hier. Geben Sie einfach im Suchfeld Ihre Postleitzahl ein - dann werden Ihnen passende Ansprechpartner für Projektbetreuung, Angebote und Bestellungen angezeigt (mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse). 

Gibt es eine Tabelle für die Schutzarten?

Ja - eine gültige IP-Schutzarten-Tabelle finden Sie hier und in unserem Katalog Industriesteckvorrichtungen auf Seite 340.

Wie schicke ich einen Artikel zurück?

Bitte setzen Sie sich vor Warenrücksendung hinsichtlich Ihres Rücksendewunsches unter 1-VIS(at)mennekes.de mit uns in Verbindung.

Zur Prüfung Ihres Wunsches benötigen wir folgende Angaben:

  • Artikelnummer
  • Stückzahl
  • Bezugsnummer (Lieferschein- oder Rechnungsnummer)
  • Grund des Rückgabewunsches

Sofern eine Rückgabe grundsätzlich möglich ist, erhalten Sie von uns eine Retourenummer sowie alle weiteren Informationen zu Ihrer Rücksendung. Nach Sichtung Ihrer Rücksendung schreiben wir Ihnen die Ware gemäß unserer Retourebedingungen gut.

Führt MENNEKES auch Erdkabel-Übergangskästen mit Überspannungsschutz?

Nein. Die Erdkabel-Übergangskästen sind hierfür nicht ausgelegt. Unsere Erdkabel-Übergangskästen für Lichtmasten finden Sie hier

Was bedeutet ErgoCONTACT®?

ErgoCONTACT® ist unsere ausgeklügelte Schraubkontakt-Anschlusstechnik, die wir Ihnen für Steckvorrichtungen anbieten. Sie ermöglicht Ihnen die zeitsparende, sichere und ergonomisch sinnvolle Installation. Hier wird der Schraubendreher nicht von der Seite, sondern gerade angesetzt – so zielt der Schraubdruck in den Haltegriff. Der Schraubweg wird zusätzlich durch einen Führungskragen gestützt. Damit wird das Abrutschen verhindert und die Verletzungsgefahr minimiert. Pro Kontakt muss nur eine Schraube eingesetzt werden – eine fest im Führungskragen integrierte, eine unverlierbare Kombikopfschraube, die sowohl mit Kreuz- als auch Schlitzschraubendreher bedienbar ist. Weitere Informationen finden Sie hier.

Was bedeutet die Stellung des Schutzkontaktes bei Industriesteckvorrichtungen?

Die Position des Schutzleiterkontakts stellt nach Norm die Unverwechselbarkeit für verschiedene Spannungen und Frequenzen sicher. Weitere Informationen erhalten Sie hier

Was bedeutet PKS?

Unsere CEE-Wandsteckdosen sind mit PKS erhältlich. PKS steht für Pilot-Kontakt-Schalter. Hierbei handelt es sich um einen Schalter innerhalb der Steckdose, der durch Stecken und Ziehen des Steckers betätigt wird. Der Schalter sorgt für die elektrische Verriegelung der Steckdosen. Durch das Stecken des Steckers in die Steckdose wird der Kontakt freigegeben und die Spannung liegt an den Kontakten an.

Was bedeutet HWVN?

Die Abkürzung HWVN steht für hochwärmebeständige Kontaktträger und vernickelte Kontakte.

Wie gehe ich bei einer Preisdifferenz vor?

Bitte führen Sie keine eigenmächtige Kürzung vor.

  • Sie können Ihre Belastungsanzeige an das folgende Postfach senden: vi(at)MENNEKES.de
  • Bitte geben Sie den Grund bzw. die Basis der Belastung an (Angebotsnummer, alter Bezug etc.), sowie Ihre Bezugsdaten (Auftrags- oder Rechnungsnummer)