Choose your country
MENNEKES
AMTRON Charge Control für privaten Stellplatz

Wallbox draußen aufstellen

Wallbox im Außenbereich anbringen – das ist zu beachten

Eine Wallbox für den Außenbereich muss höheren Anforderungen genügen als eine Wallbox, die in einer vor Witterungseinflüssen geschützten Garage steht. Damit eine Wallbox auch unter freiem Himmel verlässlich funktioniert, müssen Gehäuse und Anschlüsse wetterfest ausgelegt sein. Zusätzlich sollte eine im Außenbereich installierte Wallbox vor unbefugter Benutzung und Beschädigung geschützt werden.

Kann eine Wallbox auch im Freien stehen?

Nicht überall besteht die Möglichkeit, eine Wallbox in einer Garage oder unter einem Carport zu installieren. Für den Außenbereich geeignete Wallboxen lassen sich auch freistehend aufstellen. Dazu lassen sich passende Standfüße und Stelen verwenden.

Eine solide und robuste Befestigung ist im Außenbereich besonders wichtig. Schließlich soll die Wallbox zu allen Jahreszeiten sicher funktionieren, an stürmischen Tagen ebenso wie bei Regen und Schnee, in frostigen Nächten genauso wie an heißen Sommertagen. Dabei ist zu beachten, dass auch Anschlüsse und Verkabelung für den Einsatz im Außenbereich ausgelegt sein müssen.

Sind Wallboxen wetterfest?

Der Besitzer eines E-Autos will sich darauf verlassen können, dass sein Fahrzeug über Nacht geladen wird, um am nächsten Morgen in den Arbeitstag oder in den Urlaub zu starten – unabhängig davon, ob es in der Nacht gestürmt oder geschneit hat. Auch an heißen Tagen und bei Gewitter muss eine Wallbox sicher zu benutzen sein und voll funktionsfähig bleiben.

Eine für den Außenbereich ausgelegte Wallbox mit Wetterschutz ist gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Bei der Installation der Wallbox sorgt der beauftragte Elektrofachbetrieb für den vorgeschriebenen Blitzschutz und Überspannungsschutz.

Wie kann man erkennen, welche Wallbox für den Outdoor-Einsatz geeignet ist?

Bei der Auswahl der Ladestation ist auf die Eignung für den Außeneinsatz zu achten. Eine gute Orientierung bietet die für eine Wallbox ausgewiesene IP-Schutzarten. Die Abkürzung IP steht für "International Protection". Das IP-Zertifizierungssystem ist eine internationale Vereinbarung, um technische Geräte aller Art hinsichtlich ihres Schutzes vor Staub, Fremdkörpern und Flüssigkeiten einzustufen. Die IP-Kennziffer ist vielen Verbrauchern von Smartphones und Armbanduhren her geläufig.

Die IP-Zertifizierung gibt Sicherheit

Die IP-Kennung besteht aus zwei Ziffern hinter dem Kürzel IP. Die erste Ziffer bezeichnet den Schutz gegen Berührungen, Staub und Fremdkörper. Die zweite Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser. Durch einen Blick auf die ausgewiesene IP-Kennziffer kann der Käufer einer Ladeeinheit erkennen, ob die Wallbox wasserdicht und für die lokal vorkommenden Beanspruchungen im Outdoor-Bereich ausreichend ausgelegt ist.

Zum Beispiel ist eine Wallbox mit der Kennziffer IP54 staubgeschützt und spritzwassergeschützt. MENNEKES Wallboxen haben einen IP-Schutzgrad von 44-54, abhängig ob ein Ladekabel oder eine Ladedose verbaut ist und sind somit alle für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

AMTRON® Wallboxen kennenlernen

Welche Unterschiede gibt es bei der Installation im Gegensatz zur Garage oder Carport?

Auch für wetterfeste und zur Aufstellung im Außenbereich ausgelegte Wallboxen ist ein schattiger und windgeschützter Standort zu bevorzugen, um die Materialbelastung zu reduzieren und Sturmschäden vorzubeugen. Ein Wetterschutzdach verbessert bei frei aufgestellten Wallboxen den Schutz vor Wettereinflüssen. Der Anschluss einer Wallbox im Außenbereich kann aufwendiger ausfallen als eine Installation in einer Garage oder einem Carport, da alle Kabel und Verbindungen vor Feuchtigkeit, Sonneinstrahlung und mechanischen Beanspruchungen geschützt werden müssen. Um hohe Sicherheit zu gewährleisten, sollten auch bei einer Aufstellung im Außenbereich alle Elektro-Arbeiten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Wallbox in der Garage installieren

Worauf sollte man noch achten, wenn man eine Wallbox im Außenbereich installieren möchte?

Zugangsschutz

Oft lässt sich eine privat genutzte Wallbox nur an einem öffentlich zugänglichen Bereich installieren. Trotzdem sollen nur berechtigte Personen einen Ladevorgang durchführen können. Vorbeugen lässt sich unbefugter Nutzung der Wallbox mit einem Zugangsschutz. Die Legitimierung kann auf verschiedene Arten erfolgen. Zur Autorisierung lassen sich RFID-Karte, Schlüssel oder App verwenden.

Standfuß und Wetterschutzdach

Bei freier Aufstellung sollte der Standfuß stabil genug sein, um das Gewicht der Wallbox zu tragen und hohen Windlasten standzuhalten. Die maximale Traglast ist auf die Wallbox abzustimmen und die Wallbox muss für die Montage auf Stele oder Standfuß kompatible Befestigungsmöglichkeiten besitzen. Damit die Wallbox von allen berechtigten Nutzern gut erreichbar ist, ist auf eine ergonomisch günstige Aufstellhöhe zu achten.

Ein Wallbox-Wetterschutzdach bietet zusätzlichen Schutz vor Regen, Schnee und Hagel. Es hält eine freistehend aufgestellte Wallbox trocken und macht die Handhabung des Ladekabels sicherer und angenehmer. Ein Wetterschutzdach steigert an einem Wallbox-Stellplatz im Freien steigert somit den Bedienungskomfort und trägt zu einer langlebigen und störungsfreien Funktion der Ladestation bei.

Outdoor Wallbox mit Stele konfigurieren

Konfigurieren Sie sich ganz einfach die passenden Wallbox für den Außenbereich inkl. Standfuß und Wetterschutzdach. MENNEKES bietet Ihnen verschiedene Ausführungen in Beton- oder Stahloptik. Alle mit der Aufstellung des Standfußes verbundenen Arbeiten sollten nur durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen, den Sie über den Wallbox Konfigurator direkt anfragen können.

Wallbox Konfigurator

Nachteile einer Wallbox mit Stellplatz im Freien

Eine außen aufgestellte Ladestation kann anfälliger für unautorisierte Zugangsversuche und mutwillige Beschädigungen sein. Deshalb sollte man eine Wallbox mit Zugangsschutz wählen und das Ladekabel nach dem Ladevorgang abnehmen und separat lagern. Mit diesen Vorkehrungen lässt sich das Risiko der unberechtigten Nutzung oder Beschädigung einer im Außenbereich aufgestellten Wallbox wirksam minimieren.

Weitere Informationen rund um das Thema Wallbox

Wallbox für zu Hause

Auch wenn die Ladeinfrastruktur in größeren Städten zunehmend ausgebaut wird, lohnt sich der Erwerb einer eigenen Ladestation, um ein einfaches Aufladen vor Antritt jeder Fahrt zu gewährleisten und unabhängig zu sein.

Voraussetzungen Wallbox zu Hause

Welche Wallbox ist die Richtige?

Erfahren Sie alles rund um die Frage, welche Wallbox für Sie geeignet ist und welche Unterschiede zwischen den beiden Varianten 11 kW und 22 kW bestehen.

Wallbox 11 oder 22 kW?

Wallbox kaufen

Der Kauf einer Wallbox bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Während das Auto zu Hause in der Garage oder auf dem eigenen Stellplatz steht, können Sie bequem kostengünstig laden und mit voller Batterie die täglichen Fahrten antreten. Erfahren Sie hier, was Sie vor dem Kauf beachten sollten und wo Sie eine MENNEKES Wallbox kaufen können.

Wallbox kaufen

Wallbox mit RFID-Karte

Sicherheit, Kontrolle, Abrechnungsfunktion, Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und vieles mehr: Mit einer RFID-Karte steuern Sie den Zugang zu Ihrer Wallbox und machen die Abrechnung von Ladestrom mühelos

Wallbox mit RFID-Karte